Harmonic Drive
Mesure Optique Table d'Indexage
Roulement de sortie haute précision
Wave Generator spécifique
Il est possible d'effectuer le contrôle qualité de pièces cylindriques par l'intermédiaire de machines à mesurer sans contact. Le système de mesure optique utilisé scanne le profil de l'échantillon sans utilisation de palpeur. Cette procédure peut être utilisée pour des mesures rapides et précises de pièces de tournage. L'échantillon est placé sur la table d'indexage qui pivote pendant le cycle de mesure. Un réducteur de précision HDGM-B intégré dans cette table permet d'obtenir une grande précision de transmission et de guidage.
Le profil de denture IH du réducteur assure une importante régularité et une grande précision du positionnement alors que le roulement 4 points de contact permet d'obtenir d'excellentes caractéristiques géométriques. Il est essentiel que le roulement ait de très bonnes caractéristiques de planéité, de parallélisme et de concentricité afin d'éviter toute erreur de mesure.
Comme le réducteur est asservi par un moteur pas-à-pas, il est important de noter que le Wave Generator n'a pas de joint de Oldham (Solid Wave Generator) et qu'il a été conçu avec une forme à faible inertie.