Harmonic Drive
Métier à Tisser Commande de Déroulement du Tissu
Cartérisation spécifique
La demande en matière de qualité de tissus pousse les fabricants de machines, comme les métiers à tisser, à utiliser la technologie Harmonic Drive®. L'un des problèmes majeurs est d'éviter les "marques de démarrages" dues au relachement du tissu lorsque la machine est à l'arrêt. Le fait de ne pas avoir ces marques, dépend de la précision du contrôle de la tension du tissu lorsque la machine atteint sa vitesse de travail. Ceci est rendu possible en contrôlant attentivement la rotation du dérouleur et le défilement du tissu.
Il est important que les réducteurs utilisés dans ces deux entraînements ne présentent aucun glissement lors du démarrage et possèdent une grande précision de transmission, caractéristiques que possèdent les réducteurs Harmonic Drive®. Cet exemple montre une cartérisation spéciale utilisée pour la commande de défilement du tissu sur un métier à tisser.
Le réducteur à intégrer HDUC est monté dans un carter moulé possédant un arbre de sortie. Il sert à entraîner la bande de tissu via un pignon droit. Le Wave Generator est monté directement sur l'arbre du moteur.