Harmonic Drive
Micromotion GmbH
Lancée par la technologie des semi-conducteurs, la miniaturisation des composants gagne depuis quelque temps également la machine-outil. Outre la micro électronique, d'autres micro technologies que l'on qualifie de technologies de micro systèmes se sont développées au cours des dernières années. L'élément déclencheur de ce développement est l'économie d'énergie, de matériel et d'espace pour créer de nouvelles applications.
La technologie de base est une nouvelle génération d'éléments de machines miniaturisés. Entre-temps il n'y a pas que des micro réducteurs et des micro moteurs industriels mais aussi des micro capteurs, des micro guidages, etc...pratiquement tout ce dont a besoin le constructeur de machines pour réaliser des simples axes voire une machine complète au format miniature.
Micromotion GmbH s'est spécialisée dans le développement et la production de systèmes de micro entraînement pour une utilisation industrielle et fabrique le plus petit micro réducteur sans jeu au monde. Le Micro Harmonic Drive® sert de base à diverses variantes de produits dans les applications les plus variées de sorte que pour quasiment chaque application le meilleur micro réducteur possible existe.
Le principe fonctionnel des réducteurs Micro Harmonic Drive® est similaire à celui des réducteurs Harmonic Drive® "conventionnels" avec cependant comme différence que le Wave Generator est remplacé par un réducteur planétaire. Cela permet de grands rapports de réduction allant de 160:1 à 1000:1. La fabrication d'engrenages miniaturisés à l'extrême résulte de méthodes de production photolithographiques dites procédé LIGA. Micromotion est aujourd'hui la seule société au monde qui utilise ce procédé à des fins indsutrielles.
Le Micro Harmonic Drive® convient à diverses applications telles que la fabrication de semi-conducteurs, le micro assemblage, la communication optique, la mesure, la micro robotique, la technologie laser, l'aérospatiale, l'équipement médical et l'horlogerie.
Micromotion GmbH
An der Fahrt 13
55124 Mainz
Allemagne
Tel : +49 6131 66927-0
Fax : 49 6131 66927-20
www.micromotion-gmbh.de
info@micromotion-gmbh.de