Harmonic Drive
Actionneurs spécifiques
|
L’actionneur AC à arbre creux série FHA-EC offre en option un codeur monotour absolu type ECN113 de la société Dr. Johannes Heidenhain Gmbh, connecté au flasque de sortie par une extension de l’arbre creux. Ceci permet de mesurer la position absolue de l’élément de transmission avec une grande résolution. |
|
|
L’actionneur AC à arbre creux série FHA-AS offre en option un accéléromètre en sortie basé sur le principe Ferraris. S’il est associé à une unité de contrôle adaptée, une synchronisation et une extrême précision de transmission peuvent être obtenues afin de satisfaire aux plus grandes exigences. |
|
|
L’actionneur de valve série HDVA est composé d’un moteur pas à pas associé à un réducteur de précision Harmonic Drive® insérés dans un carter en acier inoxydable. Le système de mesure peut se faire soit par un codeur moteur, soit par un potentiomètre en sortie. |
|
|
L’actionneur linéaire série HDPL a été spécialement développé pour l’unité de couchage d’une machine à papier. Il peut être utilisé dans des applications nécessitant de très grandes forces de poussée et une exceptionnelle précision. |
|
|
L’actionneur spécifique série HDPL-C répond parfaitement aux tâches de positionnement de très grande précision. Il est composé d’un servo-moteur AC, d’un réducteur Harmonic Drive®, d’une vis à bille et d’un système de mesure absolu avec une interface SSI. |