Harmonic Drive
Bearbeitungszentrum Sägeaggregat
Hohlwellenantrieb
In diesem Beispiel wird eine weitere Möglichkeit zur konstruktiven Einbindung eines AC-Hohlwellenantriebes der Baureihe FHA vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein Sägeaggregat einer Holzbearbeitungsmaschine, das über den Hohlwellenantrieb angetrieben wird.
Die ursprüngliche Lösung beruhte auf einem Schneckengetriebe, wobei der Motor der Hauptspindel mit dem Abtrieb des Schneckengetriebes verbunden und das Sägeblatt direkt an den Motor der Hauptspindel angeschlossen war. Diese Antriebsanordnung brachte jedoch gewisse Probleme mit sich. Zum einen konnte der gesamte Arbeitsraum der Maschine nicht benutzt werden, da der Spindelmotor Platz zum Drehen benötigt. Zum zweiten wurde die Dynamik der Achse begrenzt, weil der Spindelmotor geschwenkt werden musste. Bei der neuen Konstruktion dagegen wird die Verbindung zwischen Spindelmotor und Sägeblatt über den FHA Hohlwellenantrieb hergestellt.
Der Spindelmotor ist feststehend und an das Gehäuse montiert, welches den FHA Antrieb umschließt. Das Sägeblatt ist mit einer Kegelradgetriebebox verbunden und nur diese wird geschwenkt. Ein weiterer Vorteil ist die deutliche Vergrößerung des Arbeitsraumes aufgrund der wesentlich geringeren Abmessungen des neuen Aggregats.