MedizintechnikHarmonic Drive

Röntgenanlage C-Bogenantrieb

Systemlösung
Integriertes Abtriebslager

Im medizinischen Bereich spielt es oftmals eine große Rolle, dass die hochuntersetzenden Getriebe äußerst geräuscharm arbeiten. Aus diesem Grund werden Harmonic Drive® Getriebe in zunehmendem Maße in medizinischen Geräten eingesetzt. Im gezeigten Beispiel wurde der C-Bogenantrieb einer Röntgenanlage mit einer Unit der Baureihe HFUC-2UH bestückt.

Mit Hilfe des beweglichen C-Bogens wird die Röntgenquelle genauestens über dem zu untersuchenden Körperbereich positioniert. Das komplette C-Bogen-Antriebssystem, bestehend aus Grundplatte, DC-Motor, Harmonic Drive® Präzisionsgetriebe und Absolutmesssystem, wurde gemeinsam mit dem Kunden konzipiert und entwickelt.

Besonderes Augenmerk bei dieser Konstruktion sollte auf die Eingangswelle gelenkt werden, die durch das Flanschlager der Unit geführt wird. Der Flansch ist in diesem Fall fixiert und das Gehäuse der Unit, welches den Circular Spline beherbergt, wird als Abtriebslement genutzt. Ein weiteres interessantes Merkmal ist die Verwendung einer Bremse, die an der erweiterten Eingangswelle befestigt ist. Diese wurde aus Sicherheitsgründen installiert, um die Eingangswelle zu halten, selbst wenn der Riemen zwischen Motor und Eingangswelle ausfallen sollte.

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)