Harmonic Drive
Werkzeugschleifmaschine Indextisch
Hohlwelle
Flexspline Sonderausführung
Wave Generator Sonderausführung
In Werkzeugschleifmaschinen wird das Werkstück (z. B. Fräser) mit hoher Präzision im Verhältnis zur Schleifscheibe gedreht, um komplexe Konturen und eine perfekte Oberflächengüte zu bekommen. Das Schlüsselelement in der dargestellten Indexier-Achse ist eine Sonderbauform des Einbausatzes der Baureihe HFUC in der sogenannten "Weinglas"-Ausführung. Der Flexsplineboden öffnet dabei nach außen, wodurch eine große Hohlwelle durch das Getriebe geführt werden kann.
In diesem Anwendungsfall wurde eine Hohlwelle für die Spanneinrichtung genutzt, die das Werkzeug während des Schleifprozesses klemmt (in der Abbildung nicht dargestellt). Der spezielle Werkstück-Flansch nach ISO Norm wird von einem präzisen Nadellager getragen. Diese Achse kann auch für zylindrisches Schleifen eingesetzt werden, was hohe Antriebsdrehzahlen des Getriebes erfordert und eine Ölschmierung - wie in diesem Beispiel - erforderlich macht.
Auf der Antriebsseite befindet sich eine Labyrinthdichtung, die zu verminderter Reibung beiträgt und somit einen zu hohen Temperaturanstieg verhindert. Für den Antrieb des Getriebes wird ein Zahnriemen eingesetzt, der von einem parallel zum Getriebe montierten Motor angetrieben wird. Bitte beachten Sie, wie der induktive Referenzschalter (zum Messen der Position am Abtrieb) durch den speziell gefertigten Circular Spline geführt wird.