TochtergesellschaftenHarmonic Drive

Micromotion GmbH

Vorangetrieben von der Halbleitertechnik schreitet seit einiger Zeit auch im Maschinenbau die Miniaturisierung von Bauteilen voran. Neben der Mikroelektronik haben sich in den vergangenen Jahren weitere Mikrotechniken entwickelt, die als Mikrosystemtechniken bezeichnet werden. Die Einsparung von Energie, Material und Raumbedarf, um so neue Anwendungen zu erschließen, ist treibendes Element für diese Entwicklung.

Grundlage ist eine neue Generation von miniaturisierten Maschinenelementen. Inzwischen gibt es nicht nur industrietaugliche Mikrogetriebe und Mikromotoren, sondern auch Mikrogeber, Mikroführungen etc., - praktisch alles, was der Maschinenkonstrukteur benötigt, um einzelne Maschinenachsen oder sogar eine gesamte Maschine in Miniaturformat zu realisieren. 

Die Micromotion GmbH hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Mikroantriebssystemen für den industriellen Einsatz spezialisiert und stellt das weltkleinste, spielfreie Mikropräzisionsgetriebe her. Das Micro Harmonic Drive dient als Basis für diverse Produktvarianten in den unterschiedlichsten Ausführungen, wodurch praktisch für jede Anwendung der optimale Mikroantrieb verfügbar wird.

Das Funktionsprinzip des Micro Harmonic Drive Getriebes ähnelt dem des „konventionellen“ Harmonic Drive Getriebes, jedoch mit dem Unterschied, dass der Wave Generator als Planetengetriebe ausgeführt wird. Das ermöglicht hohe Untersetzungsverhältnisse von 160:1 bis 1000:1 ins Langsame. Die Produktion der extrem miniaturisierten Zahnräder erfolgt durch fotolithografische Herstellungsmethoden, dem so genannten LIG-Prozess. Micromotion ist derzeit weltweit die einzige Gesellschaft, welche dieses Verfahren industriell anwendet.

Mit dem Micro Harmonic Drive werden die vielfältigsten Anwendungsbereiche wie z. B. die Halbleiterfertigung, Mikromontage, optische Kommunikation, Messtechnik, Mikrorobotik, Lasertechnik, Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik und Uhrenindustrie bedient.  

Micromotion GmbH
An der Fahrt 13
55124 Mainz

Tel. 06131/669270
Fax. 06131/6692720

www.micromotion-gmbh.de
info@micromotion-gmbh.de

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr