Harmonic Drive
Macchina per la stampa di banconote Controllo di fasatura
Riduttore Differenziale
Si possono avere una gran varietà di configurazioni diverse negli assi differenziali Utilizzando i riduttori Harmonic Drive®. In questa applicazione un riduttore HFUC è impiegato come base per un asse differenziale multi-funzione. Il Circular Spline fa parte dell'involucro che, quando è montato tra cuscinetti, è libero di ruotare. Il Flexspline è accoppiato ad un albero che può essere utilizzato come ingresso principale o come uscita di potenza, come mostrato nel disegno. Il Wave Generator è anche connesso ad un albero che può agire come ingresso di registrazione oppure essere tenuto fisso, a seconda del tipo di relazione di velocità che si vuole determinare tra ingresso ed uscita. Grazie alla sua compattezza ed elevata coppia trasmissibile, questa soluzione è perfetta per le seguenti applicazioni:
- Controllo Registro di Stampa
- Controllo Fine di Velocità
- Movimento di Taratura
- Asse a doppia Velocità
L'elevato rapporto di riduzione del riduttore Harmonic Drive® significa che si può utilizzare un motore molto piccolo o addirittura, in alcune applicazioni, una manopola per fornire il movimento all'ingresso di regolazione. Per questa particolare applicazione si è utilizzato dell'olio come lubrificante, come si può notare dalla presenza di tappi per riempimento e svuotamento del carter.