Harmonic Drive
Piegatrice Attuatore Lineare per registrazione rotolo
Attuatore Speciale
Oltre alle applicazioni differenziali, nelle macchine da stampa si stanno realizzando numerose applicazioni che richiedono degli attuatori speciali impiegati in compiti di posizionamento. Questo esempio progettuale mostra come impiegare un attuatore lineare HDPL nella registrazione di una guida rotolo di una macchina piegatrice. L'attuatore è usato per spingere i rotoli di carta l'uno contro l'altro con una pressione accuratamente determinata. Un rotolo è fisso, mentre l'altro può muoversi radialmente per mezzo di un braccio articolato. L'attuatore lineare è accoppiato al braccio.
Il sistema precedente prevedeva l'impiego di un cilindro pneumatico per accostare i due rotoli. Questa soluzione era molto difficile da controllare, con il risultato che non si riusciva a determinare con sufficiente precisione la pressione esistente tra i rotoli. Lo HDPL è un dispositivo elettromeccanico e può fornire un controllo della forza molto migliore.