Harmonic Drive
Macchina di misura ottica Tavola Indexata
Cuscinetto d'uscita di precisione
Wave Generator Speciale
Un innovativo metodo per il controllo qualità dei particolari torniti è stato realizzato sotto forma di una macchina di misura che non tocca il pezzo da misurare. Il sistema di misura ottica impiegato su queste macchine controlla il profilo del campione senza bisogno di avere un tastatore che tocca la superficie da controllare. Questo procedimento può essere usato per compiere misure molto veloci ed accurate di particolari a forma di albero.
Il campione viene posto su una tavola indexata, che mette in rotazione il pezzo durante la misurazione. Questa tavola indexata include un riduttore di precisione modello HDGM-B. Questo riduttore deve fornire un insieme di elevata precisione di movimento ed elevata precisione del cuscinetto d'uscita. Il profilo di dentatura IH assicura queste caratteristiche, mentre il cuscinetto d'uscita a 4 punti di contatto presenta delle eccellenti tolleranze geometriche.
E' essenziale che il cuscinetto mostri sia un bassissimo run-out che un alta precisione di parallelismo e concentricità, per evitare errori che influenzino i risultati della misura. Il riduttore è azionato da un motore passo-passo ed è importante notare che in questo caso il Wave Generator non include il giunto di Oldham ed è realizzato in versione speciale a bassa inerzia.