Harmonic Drive
Microscopio Ottico Movimento di messa a fuoco
Riduttore piatto componibile
I riduttori Harmonic Drive® sono applicati frequentemente in applicazioni di posizionamento di precisione. Questo esempio progettuale è particolarmente insolito dato che il riduttore è mosso a mano, essendo parte della messa a fuoco di un microscopio utilizzato nella ricerca medica e biologica. Il riduttore componibile HDUF è facilmente integrabile nella manopola di messa a fuoco, consentendo una soluzione molto semplice e coassiale.
L'elevata precisione del riduttore è essenziale per avere alta risoluzione e un movimento fluido della tavola che porta il campione da osservare. Il Circular Spline è collegato al contenitore esterno della maniglia, che è usato per la messa a fuoco grossolana. In questo caso non c'è movimento relativo tra le varie parti del riduttore e Circular Spline, Dynamic Spline e Wave Generator ruotano insieme. Il riduttore ruota come se fosse un giunto dentato, trasmettendo il movimento direttamente alla tavola.
Il Wave Generator è connesso alla parte interna della manopola, che viene usata per la messa a fuoco di precisione. In questo modo, il riduttore diminuisce la velocità, con il Circular Spline tenuto fermo dalla tenuta dell'albero, che agisce come un freno ad attrito. Il Dynamic Spline è l'elemento di uscita e muove l'albero di uscita collegato alla tavola tramite un sistema con pignone e cremagliera.