Harmonic Drive
Macchina Tessitrice Asse di presa del tessuto
Riduttore Speciale
La richiesta di tessuti di qualità sta portando i costruttori di macchine tessili, come le macchine tessitrici, ad adottare la tecnologia Harmonic Drive®. Uno dei principali problemi è di evitare i cosiddetti "start-mark", che sono causati dal rilassamento del tessuto quando la macchina è ferma. Per evitare il problema è indispensabile controllare accuratamente la tensione del tessuto mentre la tessitrice raggiunge la normale velocità operativa. Questo si ottiene controllando la rotazione dell'asse che rilascia l'ordito e di quello che preleva il tessuto appena terminato.
E' molto importante che i riduttori utilizzati per entrambi gli assi non presentino inceppamenti quando niziano a ruotare ed anche che la precisione di trasmissione sia elevata per assicurare che lo spazio percorso sia identico. I riduttori Harmonic Drive® sono perfettamente in grado di svolgere questo compito con successo. Questo esempio progettuale mostra un riduttore speciale usato per l'asse di presa dell'ordito su un telaio.
Il riduttore componibile HDUC è montato all'interno di una fusione ed è provvisto di albero in uscita. Il subbio viene mosso da uno stadio ad ingranaggi. Il Wave Generator, usato come elemento di ingresso, è montato direttamente sull'albero motore.