Macchine UtensiliHarmonic Drive

Fresatrice per lavorazioni Speciali Magazzino utensili

Cuscinetto d'uscita ad elevata precisione
Bloccaggio idraulico dell'uscitay

Questo esempio progettuale mostra il magazzino utensili di una fresatrice speciale per lavorazioni particolari. Il disco rotante porta gli utensili per lavorare il profilo di chiavi speciali. Un riduttore HDGM-B è impiegato per indexare il disco e portare l'utensile richiesto all'elettromandrino, a cui viene successivamente accoppiato. Lo HDGM-B fornisce una combinazione unica di elevata precisione, sia del riduttore che del cuscinetto d'uscita.

Il cuscinetto a 4 punti di contatto sull'uscita è disponibile con un run-out inferiore a 5 micron ed è quindi perfettamente adatto ad applicazioni su assi rotanti in macchine di alta precisione. L'anello esterno del cuscinetto fa anche da contenitore del riduttore. Il Circular Spline, l'elemento fisso, è direttamente accoppiato all'anello esterno. Questo progetto riduce il numero di componenti ed assicura un basso errore di trasmissione angolare.

In questa applicazione si hanno delle alte forze di taglio sulla flangia d'uscita, quindi si è utilizzato un bloccaggio idraulico dell'uscita per fissare la flangia durante le operazioni di fresatura. Il progetto precedente prevedeva l'utilizzo di un riduttore precaricato a vite senza fine con un cuscinetto separato, per il posizionamento della flangia. La nuova soluzione diminuisce il numero di singoli componenti ed il relativo costo dell'asse, ed allo stesso tempo migliora la precisione. Inoltre, grazie al miglior rendimento del sistema, si possono raggiungere velocità di rotazione maggiori senza che tutto ciò porti ad un significativo aumento della temperatura.

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)