Macchine UtensiliHarmonic Drive

Macchina di Rettifica Utensili Asse indexato

Albero cavo
Flexspline Speciale
Wave Generator Speciale

Nelle macchine di rettifica utensili il pezzo da lavorare (es. una fresa) deve ruotare con elevata precisione relativa alla mola a disco, per poter ottenere contorni complessi ed una perfetta finitura superficiale. Il componente chiave dell'asse indexato mostrato qui accanto, è un riduttore componibile speciale Harmonic Drive®, modello HFUC, con la forma detta "a bicchiere". Il diaframma del Flexspline si apre all'esterno, il che consente il passaggio di un albero cavo molto grande all'interno del riduttore.

In questo esempio, l'albero cavo è utilizzato dal meccanismo di bloccaggio che tiene in posizione l'utensile durante il procedimento di rettifica (non mostrato nel disegno). La speciale flangia dell'utensile è sostenuta da un cuscinetto a rullini di precisione. Quest'asse può essere impiegato anche nella rettifica di pezzi cilindrici, che richiede elevate velocità d'ingresso al riduttore. In questo caso il riduttore è lubrificato ad olio.

Una guarnizione a labirinto è montata dal lato dell'ingresso, per diminuire l'attrito ed evitare che la temperatura salga troppo. Il riduttore viene mosso tramite una cinghia dentata, spinta da un motore montato parallelamente al riduttore. Notate come il resolver di riferimento (per misurare la posizione dell'uscita) passi attraverso il Circular Spline del ridutore.

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)