FilialiHarmonic Drive

Micromotion GmbH

La miniaturizzazione di componenti si sta diffondendo anche nel settore dell'ingegneria meccanica. Oltre alla microelettronica, negli ultimi anni si sono sviluppate altre microtecnologie, le cosiddette tecnologie per micro-sistemi. La motivazione a questo sviluppo sta nel risparmio di energia, materiale e spazio per creare nuove applicazioni.

Il presupposto è una nuova generazione di elementi miniaturizzati per macchine. Non ci sono solamente micro riduttori e micro motori adatti alle necessità industriali, bensì anche micro encoder, micro sistemi di alimentazione, ecc.; in pratica tutto ciò che è necessario ad un progettista per realizzare sia singole assi che macchine complete in miniatura. 

La Micromotion GmbH è specializzata nello sviluppo e produzione di sistemi di micro riduttori per uso industriale ed è in grado di offrire i più piccoli riduttori di precisione al mondo a gioco zero. Il Micro Harmonic Drive® è la base per diverse varianti del prodotto in differenti esecuzioni, in modo tale che per quasi ogni applicazione è disponibile il micro riduttore adeguato. 

Il principio di funzionamento dei riduttori Micro Harmonic Drive® è simile a quello dei riduttori Harmonic Drive® "convenzionali"; la differenza è che il Wave Generator è un riduttore planetario con un elevato rapporto di riduzione che va da 160:1 a 1000:1. Questi riduttori estremamente miniaturizzati vengono realizzati con metodi di produzione fotolitografici, il cosiddetto processo LIGA. Al momento la Micromotion è l'unica azienda al mondo che utilizza questo processo industriale. 

Il riduttore Micro Harmonic Drive® è adatto per vari campi di applicazione come produzione di semi-conduttori, micro assemblaggio, comunicazione ottica, tecnologia di misura, micro robotica, tecnologia laser, tecnologia aerospaziale e apparecchiature medicali e nel settore dell'orologeria.

Micromotion GmbH
An der Fahrt 13
55124 Mainz
Germania

Tel. +0049 6131/669270
Fax. +0049 6131/6692720

www.micromotion-gmbh.de
info@micromotion-gmbh.de

Nuovi prodotti

Leggete per scoprirne di più sulle nostre ultime novità… Avanti

News | Calendario fiere

Newdrive 2011

Numero di Primavera 2011:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)