Harmonic Drive
Accionamiento de Radiación C en Máquina de Rayos X
Sub-montaje
Rodamiento de salida integrado
En equipamiento médico es esencial que los reductores de altos ratios de reducción utilizados sean especialmente silenciosos. Por este motivo cada vez se utilizan más reductores Harmonic Drive® en dispositivos médicos. En el croquis se muestra una Unidad HFUC-2UH utilizada en un accionamiento de radiación C en una máquina de rayos X para posicionarse con alta precisión sobre el cuerpo del paciente.
En este caso el sub-montaje del accionamiento de radiación C - que comprime el alojamiento, el servomotor DC , el reductor de precisión Harmonic Drive® y el sistema de medición absoluto - ha sido desarrollado en estrecha colaboración con el cliente. Una de las características de este sistema es la utilización de un eje de entrada que pasa a través de la brida de salida del reductor.
En esta aplicación la brida se fija y el alojamiento de la Unidad, que incorpora el Circular Spline, es utilizado como elemento de salida rotativo . Otra característica es el uso de un freno montado sobre la extensión del eje de entrada. Este freno se utiliza por motivos de seguridad en caso de fallo de la correa entre el motor y el eje de entrada y para mantener la entrada del reductor.