Harmonic Drive
Mesa giratoria de Centro de Mecanizado NC
Rodamiento exterior de gran precisión
Eje de entrada
Los reductores Harmonic Drive® se utilizan cada vez más en sustitución de reductores planetarios o corona sin fin en ejes rotativos de precisión en la Máquina Herramienta. Una gran precisión normalmente es sólo posible con engranajes o reductores planetarios con precarga para eliminar el juego. La precarga natural de los reductores Harmonic Drive® combinada con su gran eficiencia hace que el incremento de temperatura durante el funcionamiento de la máquina sea mucho menor dando resultados positivos para la estabilidad de la precisión de funcionamiento en la máquina
Dado que el montaje y lubricación se llevan a cabo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, no se da un incremento de juego durante la vida útil del reductor. Esto elimina la necesidad de reajustar los reductores para eliminar el juego como es necesario hacer con los reductores planetarios o engranaje corona sin .
En el diseño del ejemplo la Lámina Flexible o Flexspline de un Componente HFUC actúa como elemento de salida. La brida de salida es soportada por un rodamiento de precisión (rodamiento de agujas). El Circular Spline, como elemento fijo, está montado en el alojamiento de la máquina.
El Generador de Onda , como elemento de entrada, se acciona mediante una correa dentada. Para reducir al mínimo la altura de la mesa se monta el motor en paralelo al reductor. En esta aplicación las fuerzas de corte no son muy grandes por lo que no es necesario un dispositivo exterior de bloqueo para la mesa. En el caso de que estas fuerzas sean importantes será indispensable un dispositivo de bloqueo para la brida exterior.