Maquinaria para ImpresiónHarmonic Drive

Accionamiento de control de la Impresión de papel moneda

Reductor diferencial

Mediante el uso de reductores Harmonic Drive® se consigue una gran variedad de configuraciones para accionamientos diferenciales. En esta aplicación un reductor HFUC tipo copa se usa como base para un diferencial multifuncional. La Circular Spline forma parte de la carcasa que, montada entre rodamientos rota libremente.

Como se muestra en el diagrama la Flexspline va unida a un eje de tal modo que se puede usar indistintamente como entrada principal o secundaria. El Wave Generator va unido a un segundo eje que o bien es fijo o se puede utilizar como entrada de compensación según la reducción deseada entre la entrada y salida primaria. Gracias a su diseño compacto y gran capacidad de par este diseño resulta particularmente interesante para las siguientes aplicaciones:

  • Control de registro
  • Ajuste fino de velocidad
  • Ajuste de accionamiento
  • Accionamiento de 2 velocidades

El alto ratio de los reductores Harmonic Drive® permite que comparativamente un pequeño motor, o en algunas aplicaciones un volante, pueda ser utilizado para compensar la entrada del ajuste de la velocidad. En esta aplicación particular se utiliza aceite como lubricante, como se aprecia por los conductos de entrada y salida diseñados

Nuevos productos

Obtenga más información sobre nuestros productos actuales… siguiente

News | Calendario Ferias

27 BIEMH

Bienal Española de la Máquina-Herramienta: 28 de mayo al 2 de junio de 2012  
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)