Harmonic Drive
Diferencial de plegadora "espalda contra espalda"
Reductor diferencial
Montaje "espalda contra espalda"
La transmisión mostrada en este ejemplo se utiliza en la fase de ajuste de una plegadora conectada a una impresora offset. De este modo el ajuste de fase puede tener lugar con la máquina tanto apagada como en funcionamiento, lo que supone una gran ventaja respecto otros métodos de ajuste que sólo pueden llevarse a cabo cuando la máquina está apagada
Otra ventaja de este diseño es la capacidad de ajuste de fase bidireccional de 360º. La potencia se transmite desde el eje principal mediante engranajes . En este ejemplo se montan dos reductores HDUF en disposición espalda contra espalda.
Para contrarrestar el ratio interno de los reductores se combinan dos Dynamic Splines; el Wave Generator de uno de los reductores es fijo mientras que el otro se utiliza como compensación de entrada .
El resultado es que cuando la entrada de compensación no gira, los Circular Spline de ambos reductores giran a la misma velocidad, por lo que la velocidad de entrada y de salida son iguales. Mediante la utilización de la entrada de compensación se obtiene precisión de control de fase en ambos sentidos de rotación. Además este diseño proporciona una gran densisdad de potencia y disposición coaxial entre la entrada y la salida.